This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:旁路电压降

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815588/tps61220-voltage-drop-in-bypass

器件型号:TPS61220

嗨、大家好

客户询问:

“我 有 TPS61220评估套件。 但注意到旁路模式下的电压下降约为0.7V。 很遗憾,我没有在数据表上看到这一点。”

 您可以确认旁路模式下的此压降、还是其他因素导致了压降?

谢谢

此致

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    我要把这个信息传递给我们负责的工程师、他现在是周末。  您应该在下星期一获得答案。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney:

    我需要仔细检查您提到的"旁路"模式。 遗憾的是、据我所知、TPS61220没有电阻较小的旁路模式、而只是在关断期间具有直通功能。 因此、0.7V 压降是正常现象。

    请问您的应用是什么? 在什么条件下、您需要直通模式。 以便我可以提出更好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果需要进一步支持、请在下面回复。 谢谢~