This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:高电压直流/直流转换器

Guru**** 2528180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813446/ucc28600-high-voltage-dc-dc-converter

器件型号:UCC28600

您好!

我们正在开发一款正在开发降压/升压 直流/直流转换器的产品。

输入电压范围为70VDC 至140VDC。

输出必须为110VDC 1A。

如果 TI 有任何相同的解决方案、

此致、

Shivaraja.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivaraja.N、

    请参阅您可以在应用中使用的所有 PWM 控制器的链接。 您的选择将取决于开关频率、控制选择等各种因素 我已经根据降压/升压拓扑对控制器进行了滤波。

    http://www.ti.com/power-management/offline-isolated-dcdc-controllers-converters/pwm-resonant-controllers/products.html#p1129=Buck-Boost

    希望这个答案是你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    感谢你的答复。

    我正在寻找符合我要求的非隔离解决方案、您能否共享与此相关的链接。

    我还看到、控制器的最大 VCC 为60VDC。 您能不能为我提供一些有关使用这些控制器切换更高电压的文档。

    期待您的支持。

    Shivu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivu、

    非隔离式解决方案由不同的业务部门管理。 我建议您关闭此主题帖、然后重新打开另一个主题帖、其中非隔离主题为您的主题帖的标题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivu、

    您是否能够重新打开此主题?  

    此致、

    区域