This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:波形和原理图回顾-无法获得稳定的输出

Guru**** 2925490 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814149/lm5164-q1-waveform-and-schematics-review---can-not-get-a-stable-output

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

你(们)好  

您能帮助查看我们的 LM5164波形和原理图吗? 我们无法获得稳定的输出。 有什么建议吗?  

LM5164-Q1引脚7波形

输出波形、如下所示  

引脚5的反馈波形

下面是我们的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您是如何选择组件的。

    您是否使用 Webench?

    我会尝试 Webench 和/或使用产品页面上的计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank 感谢您的回复。

    我使用 Webench 计算这些元素的值。

    我做了两个测试板。 输入电压为48V。 一个测试板可输出稳定电压(15V)。 另一个无法 输出稳定的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 Webench 设计、我发现 Webench 和您展示的原理图之间存在一些差异。

    请参见随附的。  最大的差异是输出电容;在原理图中、它看起来有点低。

    如果您可以使用 Webench (或计算器)组件检查您的设计、您可能会看到差异。

    此外、请确保 PCB 布局接近数据表和/或 Webench 中的建议。

    e2e.ti.com/.../WBDesign381.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。