This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060A:TPS54060A 使能阈值计算

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814779/tps54060a-tps54060a-enable-threshold-calculation

器件型号:TPS54060A

大家好、

我找不到我们应该如何在数据表中的等式(4)和(5)中选择 Vena 值来计算 R1/R2。
请您澄清一下吗?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VENA 的值是电气特性表中列为"使能阈值电压"的电压;大约为1.25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。