This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS795:tps79518/33

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809310/tps795-tps79518-33

器件型号:TPS795

您好!

我使用的是该电路。 我也单独在板上进行了测试。 每次 IC 首次显示正确的值时、都会烧坏。 我已经尝试过几次了。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您提供原理图。 为了帮助我们识别问题、您能否提供更多详细信息、说明您所谓的"烧伤"是什么意思、具体发生了什么? 还请在输入电压和输出电压上包含范围热、如果您有任何负载、请在范围热中还包括输出和输入电流。  

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason

    我不使用任何负载、电路仅连接到电源(APLAB、稳压直流电源) 5V。一旦或两次我获得输出、 但是、3.3V 或1.8的输出不会出现、输入和接地显示短路(这就是我所说的烧伤、而不是实际的吸烟)。

    我已销毁了近6个 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    以下是我建议您检查您的坐标的情况。

    1.如果电路板上没有器件、您是否会检查引脚的所有导通性、以查看电路板上是否存在任何短路。

    2.将器件焊接到 PCB 上后、在提供任何电源之前、请再次进行检查、确保没有焊接导致的短路。

    3.您应该做的另一件事是限制电源的电流、如果输出上没有任何负载、请尝试限制电源到输入引脚的电流。 从几毫安开始、看看它是否被钳制。 空载时、器件灌入的典型电流应接近接地引脚电流、您可以参阅数据表以了解该值。

    4、如果问题依然存在、在器件上电之前、不要尝试其他器件、而是将示波器探针连接到输入引脚、输出引脚、fb 引脚和输出引脚上的电流探针。 请拍摄示波器照片并分享以供使用。 在大多数情况下、范围快照可以帮助快速确定问题。  

    请告诉我、这可以解决您的问题、或者您仍然有问题。

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jason 的见解。

    您的第3点对您有所帮助。 我在没有电流控制的情况下测试 LDO 空载、因此电流超出限制、LDO 受损。  

    因此、我通过1K 电阻器连接了一个 LED、并在  单独的 PCB 板上对其进行了测试、并按预期工作。