This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:使用此芯片测试我的电路板

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815808/lm3410-testing-my-board-with-this-chip

器件型号:LM3410

我试图在"本地"测试我的板、但我在测试时遇到了巨大的发热。 我将一个3.7V 锂离子电池连接到 Vin 和 GND、电路的其余部分如应用表中所示、并将一个电压为2.5V 的电源连接到 DIM 引脚、同时将电源的 GND 连接到 GND。 LED 通电并完美地保持正确的电压、但电源立即显示它正在拉0.6A。电路板会快速升温。 然后、我将电源电流限制为0.09A、DIM 引脚拉取~0.9V、并仍然保持 LED 亮度。 我的测试方法是否有问题? 在我的一生中、我不会发现我的电路有任何问题、并且在深入测试时、所有相关的组件值和连续性都是正确的。 如果可以的话、我可以发布我的 eagle-files 和示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    我想更详细地了解更多"本地"信息以及与您的电路实际连接的内容。  您使用3.7V 电池供电。  您的 LED 堆栈电压是多少?  这是升压转换器吗?  在连接电池电压之前、您是否施加了 DIM 电压?  我会检查您的所有连接和施加电压的顺序。

    来自数据表: "调光和关断控制输入。 逻辑高电平启用运行。 占空比为0至100%。 请勿使该引脚悬空或大于 VIN + 0.3V。"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、