This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807833/tps92641-tps92641-issue

器件型号:TPS92641

你(们)好,先生

我们使用 TPS92641 作为 Vin=24V、Vout=13.1V、Iout=11A 回答相同的问题、 SCH 作为 附件;请帮助检查它、tks!

下图是芯片 SW 引脚的波形图。 前端/端将出现振荡 是什么原因导致了这种情况?

2.在调光过程中、芯片发现灯珠闪烁。 发现 PWM 处于该点、PWM 占空比增加。 然而、HG 引脚输出的占空比值被减少。 输出电流突然很小、灯珠闪烁。 反过来、PWM 将具有从100%到0%的点。 随着 PWM 的降低、HG 引脚输出的占空比值也会增加。 此时、光将再次闪烁。 我将以 附件形式发送视频、请检查

调试发现、当确定电感时、开关频率增加、这种现象将发生、开关频率将降低、波形将正常。 原因是什么?

e2e.ti.com/.../TPS92641_2D00_11A-SCH.pdf

e2e.ti.com/.../_8F96_PWM_D8531653_SW_1A81E26C625FFE56_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、您好!

    1) 1)您能否查看 UDIM 引脚的发生情况以及 TPS92641附近的 Vin? 如果 UDIM 上的电压接近 UVLO 阈值、可能会出现问题。

    2) 2)该设计在6KHz UDIM 和47uH 电感器运行11A 时会出现问题。 电感器中的电流从24V 输入升至11A 所需的时间、13.1V 输出约为47us。 PWM 周期为166.7us。 控制环路无法稳定、因为它在 PWM 变为高电平时尝试提供11A 电流。 在25%占空比下、电流在导通期间无法平均11A、从而导致补偿增加。 尝试以200Hz 左右的频率运行 PWM 频率、以查看其行为是否不同。 如果您需要6KHz 调光、则应考虑分流 FET 调光。

    示波器视频似乎是波形上触发点的变化。 波形看起来不会改变、只是移动。

    3) 3)我不确定此示波器图由什么引起。 您能否使用您发布的这些波形来查看电感器电流?

    C1和 C7是不够的陶瓷电容器、这些电容器在发生开关时支持输入电压。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    感谢您的帮助,Vin:46V, Vout:39V/7.1A; PWM:400Hz IC 工作 频率:110KHz;我们的客户使用您的建议来布局新电路板,并按如下方式查找新问题,您能帮助检查它并为我们的客户提供一些如何调试的建议,谢谢!

    (1)图1:CH1是 SW 引脚波形;CH2是 UDIM 波形;PWM 频率:400Hz;

    (2)图 II:CH1是 SW 引脚波形;CH2是 UDIM 波形;在本例中、SW 具有1.15MHz 的高频振荡输出;

    (3):图3:CH1是 SW 引脚波形;CH2是 SDRV 波形;

    (4) CH1是 SDIM 引脚波形;CH2是 SDRV 波形;

    根据规范、SDIM 引脚的波形和 SDRV 引脚的波形应相互反转;

    (5)为什么 UDIM 引脚的波形和 SDRV 引脚的波形反相? 在该输出下、SDIM 引脚的作用是什么? 如何实现并行调光功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    1) 该波形看起来正常、尽管 UDIM 看起来噪声很大、但它可能只是测量值。  

    2) 2) 您的设计中的 Ron 是什么?

    3) 3) IC 上的 Vin 是什么样子?

    4) 4) 我不理解该波形、SDRV 引脚应作为接地参考栅极驱动器、这不是所示的波形。  您使用的是什么 MOSFET?

    5) 5) SDIM 反相、因此当 PWM 为高电平时、分流 MOSFET 关闭。  MOSFET 反相、当 GATE 为高电平时、输出分流。

    您是否使用了启用调光和并联 MOSFET 调光的组合?  您正在尝试做什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、