This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:频率抖动率调节

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815636/ucc28070-q1-frequency-dithering-rate-adjust

器件型号:UCC28070-Q1

您好、团队专家、

我注意到 UCC28070-Q1中有一个频率抖动功能。  客户问我 fpwm=65kHz、他们是否可以将  fPWM 的频率抖动率调整为0.1kHz、0.5kHz 等?  如果是这样、是否只需调整 CCDR 和 Rrdm 即可实现这一点?  

快速回复的附文。

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    是的、正确。

    首先使用 RDM 电阻器值设置抖动幅度、然后使用 CDR 电容器值设置抖动率。

    数据表中提供了用于选择这些组件的公式。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据数据表公式、我了解了当抖动速率频率的幅度由 FDM (RRDM 电阻值)确定时、通过调整 CCDR 的容量可实现抖动速率的调整。

    目前、客户主要想知道抖动速率是否可以达到0.1KHZ 或更低。 芯片中是否存在任何限制? 如果没有、我会转发给客户尝试。

    此致、

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    另一个问题 是、在 UCC28070-Q1数据表的第16页中、 "这个从最小频率到最大频率的总范围被定义为抖动幅度、并且以通过 RRT 设置的标称开关频率 fPWM 为中心"

    如果 fpwm=65kHz、抖动幅度=10kHz、抖动速率=8kHz、 fpwm 是否会以8kHz 步长在60到70kHz 范围内来回遍历?

    我是对的吗?

    感谢您抽出时间删除我的查询。

    此致、

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    抖动率没有下限。
    0.1kHz 速率相当于 Fmax 和 Fmin 之间的10ms 时间。
    因此 CDR 的值成比例变大。
    请记住、CDR 和 RDM 的等式是近似值、如果工作条件与数据表中的特性值相差太远、则可能不是很精确。 然后、它也是与要考虑的电阻器和电容器值相关的容差。

    对于第二个问题/示例、开关频率没有阶跃变化
    频率随着线性变化从60kHz 到70kHz 以及在0.125mS 中返回60kHz 而持续变化

    0.125mS 是与8kHz 相关的时间周期

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的详细答复。 我以前对抖动率的理解不正确。 现在、我很清楚、这不是一个阶跃应用、它随时间呈线性变化。

    此致、

    基因