This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:ECO 模式边界-电流限制估算

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815593/tps54561-q1-eco-mode-boundary---current-limit-estimation

器件型号:TPS54561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73606LM73605

我对我的设计中的轻负载条件感到担忧、并希望避免由于轻负载而出现脉冲跳跃运行模式。 从数据表中、我只得到如下所示的陈述

在数据表的第35页-在输入电压为12V 的情况下、当输出电流小于408mA 时、示例设计将进入断续导通模式。 当输出电流低于25.3mA 时、电源将进入 Eco-mode。 空载时的 µA 电流消耗为257 μ A。

但对于我的设计、如何估算该边界限值。

谢谢、此致、

Suriya R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我认为 IC 没有强制 PWM 模式、在这种模式下、您可以将频率编程为在所有负载条件下都是固定的。 您必须添加不必要的负载才能在 CCM 模式下运行

    我建议使用 LM73605或 LM73606。 这些 IC 具有一个 MODE 引脚、允许用户在强制 PWM 条件下运行。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm73605.pdf

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。

    如何为定制设计估算 ECO 模式的边界限制。

    谢谢

    Suriya R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏里亚

    您会发现这非常困难。  生态模式有多种类型。  请参阅此应用报告、其中说明了这种特定的生态模式运行方式:

    www.ti.com/.../slva388

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望 John 的解释和应用手册能有所帮助。

    正如 John 提到的、预测此边界限制并不那么容易、因为它取决于很多因素。  

    现在、我将关闭该线程。 如果您还有其他问题、请随时发布。  

    谢谢

    -Arief