主题中讨论的其他器件:LM73606、 LM73605
我对我的设计中的轻负载条件感到担忧、并希望避免由于轻负载而出现脉冲跳跃运行模式。 从数据表中、我只得到如下所示的陈述
在数据表的第35页-在输入电压为12V 的情况下、当输出电流小于408mA 时、示例设计将进入断续导通模式。 当输出电流低于25.3mA 时、电源将进入 Eco-mode。 空载时的 µA 电流消耗为257 μ A。
但对于我的设计、如何估算该边界限值。
谢谢、此致、
Suriya R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我对我的设计中的轻负载条件感到担忧、并希望避免由于轻负载而出现脉冲跳跃运行模式。 从数据表中、我只得到如下所示的陈述
在数据表的第35页-在输入电压为12V 的情况下、当输出电流小于408mA 时、示例设计将进入断续导通模式。 当输出电流低于25.3mA 时、电源将进入 Eco-mode。 空载时的 µA 电流消耗为257 μ A。
但对于我的设计、如何估算该边界限值。
谢谢、此致、
Suriya R
您好!
在这种情况下、我认为 IC 没有强制 PWM 模式、在这种模式下、您可以将频率编程为在所有负载条件下都是固定的。 您必须添加不必要的负载才能在 CCM 模式下运行
我建议使用 LM73605或 LM73606。 这些 IC 具有一个 MODE 引脚、允许用户在强制 PWM 条件下运行。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm73605.pdf
谢谢
-Arief
苏里亚
您会发现这非常困难。 生态模式有多种类型。 请参阅此应用报告、其中说明了这种特定的生态模式运行方式: