This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:面临的发热问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811267/tps54360b-heat-issues-faced

器件型号:TPS54360B

尊敬的 TI:

根据之前主题中的建议、我们需要 Vin 的规格:24V、Vout:+/- 12 Iout:0.7mA。 我们已经测试了分离轨稳压器设计、并发现当我们从一侧汲取0.66A 电流时、电感器的温度会快速升高。

测试方法:一个5 Ω 电阻器被连接至+3.3V 电源和接地。 负载消耗约为0.66A。

温度达到90度、并继续升高、直到我们关闭电源。 在计算器中、我们计算了±1A 的所有规格、但目前温度不允许我们消耗超过0.66A 的电流。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道电感器的功率耗散是多少吗?

    您使用的电感器大小也是多少?

    您是否有可以附加的原理图/布局文件?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    使用的电感器与基准中的电感器完全相同、如以下链接 MSD1260-47KL。 我在这里附上了原理图。  

    http://www.ti.com/lit/ug/slvu374/slvu374.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的建议、因为我们正在进行故障排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我可以有一些更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本应用手册中、FB 取自稳压器的初级侧、而不是次级侧。  

    http://www.ti.com/lit/ug/slvu374/slvu374.pdf#page=10

    反相降压/升压 Flybuck 通常调节初级侧、而次级侧的调节不如 IC 初级侧严格。  

    您能否尝试在如何连接 FB 节点方面模仿应用手册原理图?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望您已经解决了这个问题、现在我将关闭这个主题  

    谢谢

    -Arief