尊敬的 TI:
根据之前主题中的建议、我们需要 Vin 的规格:24V、Vout:+/- 12 Iout:0.7mA。 我们已经测试了分离轨稳压器设计、并发现当我们从一侧汲取0.66A 电流时、电感器的温度会快速升高。
测试方法:一个5 Ω 电阻器被连接至+3.3V 电源和接地。 负载消耗约为0.66A。
温度达到90度、并继续升高、直到我们关闭电源。 在计算器中、我们计算了±1A 的所有规格、但目前温度不允许我们消耗超过0.66A 的电流。
请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
根据之前主题中的建议、我们需要 Vin 的规格:24V、Vout:+/- 12 Iout:0.7mA。 我们已经测试了分离轨稳压器设计、并发现当我们从一侧汲取0.66A 电流时、电感器的温度会快速升高。
测试方法:一个5 Ω 电阻器被连接至+3.3V 电源和接地。 负载消耗约为0.66A。
温度达到90度、并继续升高、直到我们关闭电源。 在计算器中、我们计算了±1A 的所有规格、但目前温度不允许我们消耗超过0.66A 的电流。
请提供建议。
您好、Arief、
使用的电感器与基准中的电感器完全相同、如以下链接 MSD1260-47KL。 我在这里附上了原理图。
您好!
在本应用手册中、FB 取自稳压器的初级侧、而不是次级侧。
http://www.ti.com/lit/ug/slvu374/slvu374.pdf#page=10
反相降压/升压 Flybuck 通常调节初级侧、而次级侧的调节不如 IC 初级侧严格。
您能否尝试在如何连接 FB 节点方面模仿应用手册原理图?
谢谢
-Arief