This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:如果 PSE 支持 POH 90W、则 PD 是否由2 tps2372-4供电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814514/tps2372-4evm-006-if-pse-supports-poh-90w-is-pd-powered-by-2-tps2372-4

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件:TPS2372

您好:

如果 PSE 支持 POH 90W、PD 是否需要使用 DUO 特征的 PD 架构(使用2 tps2372-4)来达到 POH 90W 的电源。

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon。  您有几个问题:

    1. 当您提到90W 时、是在源端还是在负载的输入端?
    2. 您是否关心是否符合 IEEE 802.3bt 标准和/或是否能够保护和推广 PoE 标识(是否需要考虑互操作性问题)?

    我建议立即观看以下视频。  前两个示例涉及标识程序(英文和普通话)、第二个示例名为"TPS2372/3搭配不合规的高功率 PSE (UPoE、PoE++和 PoH)使用"。

     

    查看完这些视频后、请回复并澄清设计目标是什么、并列出所有剩余问题。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    以上答案是否解决了您关于 POH 的问题? 如果是、请单击"已解决"按钮。 谢谢!