请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2372-4EVM-006 主题中讨论的其他器件:TPS2372
您好:
如果 PSE 支持 POH 90W、PD 是否需要使用 DUO 特征的 PD 架构(使用2 tps2372-4)来达到 POH 90W 的电源。
此致
Leon
文晔集团 μ A
广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A
手机:(86) 159 8985 2994
电话:(86) 755-26743880 分机:6643
传真:(86) 755-26743990