This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:峰值电流应用问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814810/tps549d22-peak-current-application-question

器件型号:TPS549D22

大家好、

  这里有一个 TPS549D22峰值电流应用问题需要您的帮助。

  系统负载电流应用具有 以下两个条件、需要您的帮助以查看瞬态 分析是否正常。  

  输入12V 直流、输出:0V9正常

  负载电流:正常负载20A,周期时间为1ms,然后峰 值电流100A,周期时间为25nsec,重复次数为25nsec

  2.负载电流:正常负载20A,周期时间为100us,然后峰值电流100A,周期时间为25ns,重复

此致、

艾伯特·李。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    这将完全不会影响转换器。  25 nsec 过快、因此所有能量都来自输出电容器。  脉冲宽度足够短、因此所需的电容也不会太大。  话虽如此、我认为您的情景根本不现实。  在25 nsec 下、您无法从20A 转换到100A。  这是3200 A/μ s 的压摆率。  我看不到你能以任何方式现实地实现这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。  

    根据电容公式 Q=CV=It。 我们需要多少电容?

    C x ΔV =ΔI μ F x ttyp => C x 0.05V =(100A-20A) x 25ns => C= 2U/0.05 = 40uF。

    W=P x t = 1/2CV^2 => C= 2 x P x t /(Vtyp^2–Vmin^2)=> C= 2 x 0.925 x 100A x 25ns /(0.925^2–0.875^2)=> C= 4.625u / 0.09 = 51.38uF。

    我是对的吗?  

    谢谢、

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    真正的问题是您当前的步骤。  我认为这是完全不现实的。  您能详细说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    实际上、瞬时峰值电流要求来自我们的客户。

    我们尝试找到适合它的正确 D2D 解决方案。

    感谢您的提醒。 我还尝试从客户那里获得更多详细信息。  

    谢谢。

    Muhsiu。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    请告诉我您发现的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     刚才与 Muhsiu 讨论过、最新的电流模式与 CPU 要求相同。 该 瞬态负载是否可以通过 TPS549D22实现? 如果 可能的话、需要您的帮助来获得建议和仿真瞬态负载结果 ?  

      10A (100nsec)->100A (25nsec)

    此致、

    艾伯特·李。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    正如我先前所说的那样、当前的阶跃是不现实的。  任何这种性质的电流阶跃都将直接由本地 CPU 旁路电容器提供。  这是什么 CPU?  负载阶跃是否重复?  速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      谢谢。  该规格来自客户的终端客户。 这是一个新的 CPU、其他 CPU 目前无法提供。

      您可以使用电容器来实现它的信息。对于这种电流。  

      我们计划在 CPU 底部放置总计100uF 的去耦电容器、但我们无法确定是否可以。

      请帮助评估在 D2D 输出端应放置多少个电容器。

      TPS549D22是否可以处理此工作条件? 如果不是、您对此有什么建议吗?

         

     其他规格如下:

    • 纹波规格:0.925V 的+/-3%
    • 直流容差 :0.925V +/-5%
    • 交流容差:0.925V +/-8%
    • 随附的该尖峰电流的10~100A 压摆率:请帮助仿真5ns/10ns 的上升时间和下降时间。

    此致、

    艾伯特·李。

    e2e.ti.com/.../10A-to-100A-load.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    我不知道他们在想什么。  出于参数考虑、假设 ESL 为1nH。  则瞬态期间的压降为9V。 实际寄生效应很可能会更差。  如果您加上 ESR 效应、这是另一个0.3V 压降。  我不相信物理定律会支持这一点。  在完美的理想世界中、它可以正常工作、但对于真实世界的组件、我怀疑这一点。  TPS549D22甚至不会产生这些瞬态、 就转换器而言、I t 看起来像是稳定状态28A 负载。  您能否提供客户去耦方案的详细信息?  他们计划使用哪种类型的去耦电容器?  也许一些超低 ESL 类型可以支持它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我理解您的顾虑。 您希望在做出决定之前尽可能澄清问题。 在之前的版本中、客户将 Intel 60A powerSoC 用于此电源轨设计。

    根据您的回复、转换器可能只输出稳定状态28A 负载。 TPS549D22似乎可以处理这一问题。   

    请检查方案、如图所示。  

    谢谢。

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    是的、电流步进对于 TPS549D22是透明的。  瞬态将全部来自电容器组。  这对您的客户来说是一个有趣的设计问题。  它们需要非常密切地注意 PCB 布局、以最大限度地减少寄生效应。  不过、我仍然非常怀疑这一规格。