This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ24195:复位 DPM 状态

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815274/compiler-bq24195-reset-dpm-status

器件型号:BQ24195

工具/软件:TI C/C++编译器

我们正在开发移动电源站、并面临一个问题、即站点 DPM 寄存器 reg08[3]上的7个移动电源中的某些部分进入状态1。 我已经阅读了 DPM 规格、根据我的理解、在经过该时间后、它应该开始为电池本身充电、因为它检测到高电流或电压过低。 DPM 进入状态1 - VINDPM 或 IINDPM 后,即使在数天和数周后,电池也不会恢复正常。 即使它与电源断开并返回到另一个充电器。 摆脱这种状态的唯一方法是断开电池与电路板的连接并将其返回。 这在某些移动电源上随机发生、无法在实验中进行测试。

我很高兴听到有关如何"重置"DPM 或如何重置整个芯片以便在出现问题时摆脱这种状态的任何提示? 我假设将 reg07[5]设置为状态1会有所帮助、但由于无法对其进行测试、我想听取支持团队的意见。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是"在 DPM 进入状态1 - VINDPM 或 IINDPM 之后、电池不会恢复正常"? 以下是 DPM 应发生的情况。

    当输入源过载时、电流会超过输入电流限制(REG00[2:0])或电压会降至输入电压限制(REG00[6:3])以下。 然后、该器件会降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压升至输入电压限值以上。 当充电电流降至零、但输入源仍然过载时、系统电压开始下降。 一旦系统电压降至低于电池电压、器件将自动进入补充模式、其中 BATFET 打开且电池开始放电、以便输入源和电池都支持系统。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ning T"]

    您的意思是"在 DPM 进入状态1 - VINDPM 或 IINDPM 之后、电池不会恢复正常"? 以下是 DPM 应发生的情况。

    [/报价]

    我是说 TI 芯片卡在 reg08[3]中、值等于1、我的整个问题是如何退出。 (即 reg08[3]默认情况下变为0)。  

    尝试断开电源并让电池电量耗尽不起作用。 解决此问题的唯一方法是断开电池与电路板的连接。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入源未再过载、器件应能够自动退出 DPM。 请尝试新装置。

    谢谢、

    宁。