This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138, LM25011, LM5117, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813030/lm25011-lm25011

器件型号:LM25011
主题中讨论的其他器件:INA138LM5117LM25117

您好!

我尝试使用 INA138针对电感器电流实现电流感应电压反馈环路、但仿真结果不会调节输出电压。

我已附加仿真文件 plz 帮助我访问 solutione2e.ti.com/.../CSA_2D00_MAIN_2D00_1-_2D00_-autosave-19_2D00_06_2D00_19-11_5F00_40.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的目标是什么?

    您是否尝试控制电感器电流或输出电流?

    这适用于某种电池充电器吗?

    您的规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的目标是通过测量电感器电流(LM25011内置了二极管电流测量)来实现 CV/CC 闭环控制、从而调节输出电压。

    plz 帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这是构建 CV/CC 的最佳方法。  您可能需要查看 LM5117或 LM25117。

    此外、请访问 TI 网站以获取可能有所帮助的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想对 LM25011 (电感器电流感应)进行 CV/CC 控制、您能不能建议采用任何高效的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到过的  、请查看 LM5117 或 LM25117

    此外、请访问 TI 网站以获取可能有所帮助的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。