This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 散热过孔

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812556/thermal-via-of-tps54140

主题中讨论的其他器件:TPS54140

我们有关于 TPS54140的问题。

(TPS54140DGQ)

请告诉我们有关散热过孔的建议尺寸。

我们希望了解有关散热过孔的建议尺寸、位置和数量。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能4个或4个以上的通路会很好。

    对于8mil 的孔、良好的尺寸可能为22mil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    请告诉我们以下情况下的信息。

    散热过孔直径:-mm

    (我们的客户希望通过毫米来了解价值。)

    过孔间距:-mm

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会使用直径为0.6mm 的过孔和直径为0.2mm 的孔。

    间距不是太重要;只是因为它们主要适合器件下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。