大家好、
我使用 webench 电源设计器制作了一个直流/直流降压稳压器、并借助 LM5141RGER、我附加了设计 reporte2e.ti.com/.../5047.WBDesign115-_2800_1_2900_.pdf
我使用电压为24V 的直流/直流转换器作为 VIN、我随附了设计报告:
正如您在效率图中看到的、在2A 和24V 输入电压下、效率应约为95%。 我在 PCB 上尝试过、由于这些原因、效率为83%。 太低了
为了压缩开关是个问题、我尝试进行一些计算。
起始条件为:VIN 38.5V、ILOAD 2A。
我已经看到、功率损耗主要是 MOSFET 上的功率损耗(在开关阶段和 MOSFET 的电容中)。
如果看一下 M1的开关功率损耗图(第7页)、我会看到在2A 负载下 M1的功率损耗约为110mW。 但是、如果我进行此计算:
Pswloss [W]= 0.5*Vin*Iout*(trise+tfall)*频率= 0.6464W。 功率是报告中的6倍!!
因此、我不明白为什么在图表中、2A 负载和 VIN = 38.5时的效率约为95%、而在我的电路板上的效率约为83%。
我已经和硬件设计人员一起检查了 PCB 布局、看起来一切正常。 我们已经按照 webench 电源设计器上展示的 PCB 进行了操作。
webench 电源设计器是否过于近似?
为了达到95%的效率、我可以检查什么?
对我们来说太重要了
祝你度过美好的一天!
迭戈。