This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:输出电压降至0.46A 以上

Guru**** 2664355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814776/tps61230a-output-voltage-dropping-beyond-0-46a-current

器件型号:TPS61230A

我的输入电压为2.8V-3.6V、输出为3.8V、最大电流为2A.used 1uH 电感器。

输出电压在输出电流为460mA 之前保持恒定3.8V、但输出电压下降到超过460mA。输入电压恒定3.4V

我们在输入和输出端使用了足够的陶瓷电容器来消除瞬变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnkunmar、

    您能给我展示一下原理图和布局吗? 电感器的饱和电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnkunmar、

    我将关闭此主题、因为没有收到您的回复。 如果仍有问题、您可以发布新主题帖。 谢谢。