This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815673/bq21040-bq21040

器件型号:BQ21040

我目前正在尝试使用您的芯片(BQ21040)构建单节锂聚合物电池充电器、但当我尝试使用它为400mah 3.7V 锂聚合物电池充电时、芯片似乎会对电池放电而不对其充电。 我使用 Kiset @ 540A Ω 将 Riset 设置为270ma、而 Riset 的电阻器设置为2K Ω。 我已附上电池充电部分的原理图、其中 Vin 是电池的输出、USB_IN/5V 是 USB 供电、BATT_GND 是电池和 USB 之间的公共接地。 如果您能帮助我解决我的问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    原理图无法使您重新发送吗?

    电池不应该放电、输入受到很好的保护。  是否有电流将通过器件接地的迹象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是充电电路的原理图及其 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流不会通过器件接地、我只是检查了电池输出的电压(在使用电池为整个器件供电后)、并获得了3.659VDC 的电压。  然后、我关闭了整个器件并插入了充电器、而进入电池的电压没有变化。 270mah 充电速率对于电池是否可能过低。 电池额定值为400mah、建议充电率为0.5C。  我选择了较低的速率来使用我手头上已有的组件测试电路板设计。  我还将10k Ω NTC 热敏电阻替换为10k Ω 电阻器、这不会导致充电器行为发生变化。 我已经检查了所有充电器相关组件之间的连接是否良好、并且没有发现任何问题。

    -Jeremy Sklute

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题、我使用 Riset 来使电池正常充电。  我用270mA (电池的最大 CC 充电为400mA)为其充电、

    我切换为为 Riset 使用1550欧姆电阻(@ Iout 为348mA)、并使电池正确充电。 感谢你的帮助。

    -Jeremy Sklute