This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:用于 FOD 校准的已校准发送器

Guru**** 2513405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815235/bq51003-calibrated-transmitter-for-fod-calibration

器件型号:BQ51003

你好

 我们在产品中实施了 BQ51003、需要针对 FOD 对其进行校准。 在您的文档中、您建议使用 AVID 校准的发送器。 此设备不再可用。

您能否推荐其它品牌或其它方式来解决此类设备的问题?

我们是否可以使用 Qi 监听器来执行校准?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Qi 监听器不适用于此应用。

    您的器件功率级别是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

     我们的接收器功耗为0.2W、具有与手表直径相对应的小线圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要有关您的系统和应用程序的更多信息。  我们可以在专用离线模式下对此进行讨论。  我将与你联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在这个问题上与您脱机合作、将关闭帖子。