This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:有关 UCC28063A PWMCNTL 引脚运行的问题。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815270/ucc28063a-questions-about-the-operation-of-the-ucc28063a-pwmcntl-pin

器件型号:UCC28063A

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 UCC28063A。

我有疑问。

(问题)
当交流中断从正常运行状态发生并且 PFC 电压降至 PWMCNTL 阈值以下时、
我想将 PWMCNTL 端子从 GND 电位切换到开路。

使用时是否有任何问题?


(因为)
发生交流中断时、VINAC 固定为 GND。
我担心从 PFC 控制状态切换的操作不会影响 PWMCNTL 引脚的运行。


(根据数据表)
PWMCNTL 为
GND 电势等于或高于 HVSENSE 引脚的 PWMCNTL 阈值、该引脚分压。
在分压 HVSENSE 引脚的 PWMCNTL 阈值或以下打开。

如果您看一下方框图、似乎操作已从 PFC 控制状态切换。


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob San、您好!

    感谢您关注 UCC28063A PFC 控制器。

    PWMCNTL 输出的状态只取决于  HVSEN 输入端的电压、COMP 和 PHB 电压电平、 以及相位故障检测器输出。 这可以在方框图中看到。  VINAC 上的电压与该输出无关。

    HVSEN 是 PFC 输出电压的比例感测、只要2.5V < HVSEN < 4.87V、PWMCNTL 输出就会很低(GND)。   如果交流电源丢失、PFC 输出电压将开始下降、但只要 HVSEN > 2.5V、PWMCNTL 就会保持低 电平、具体取决于存在的负载数量。  如果只有一个相位断电、则相位故障检测器将在持续相位损耗12ms 后关闭 PWMCNTL。  但是、如果两个相位都丢失(无 ZCA 和无 ZCB)、则不会将其视为相位故障。  因此、只要 HVSEN > 2.5V、PWMCNTL 将保持低电平。

    我希望这能解答您的问题和疑虑。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich Goerke:


    非常感谢您的回答。

    我回复我的客户您的答案。
    我将对其进行反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bob San。

    除非对此主题还有其他问题、否则我将结束此 E2E 主题。

    如果您的客户需要更多信息、您可以重新打开它、或者您可以在不同主题上启动新的信息。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich Goerke:

    非常感谢您的回复。

    我的客户解决了。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。