This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:BST 电容器值较低

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813698/tps61178-lower-bst-capacitor-value

器件型号:TPS61178

您好!

供参考、我的此 IC 应用是 Vin=5V (USB)、Vout2=13V。 然后、Vout2被提供给音频放大器。

根据 TPS61178数据表、建议在0.1uF ~ 1uF 时使用 BST 电容值。  

如果设计使用较低的值、例如0.047uF、该怎么办? 性能、可靠性等副作用是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以观察到电容器中的高纹波。 副作用就是性能。

    器件可能正常运行、但我们以前没有尝试过这么小的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您已解决此问题、我关闭了该主题。 如果没有、只需回复。