我的应用需要一个紧急按钮来关闭 DSG MOSFET、我尝试切断 REGSRC 的电源、但 MOSFET 栅极下拉速度慢、我们需要在将0写入 SYS_CTRL2寄存器的 DSG_ON 时立即关闭栅极电压、 因此、我们制定了使用 ALERT 引脚的计划、下面是我对 ALERT 的测试。
1.将1写入 SYS_CTRL2的 DSG_ON 和 CHG_ON 中,测量 DSG 引脚输出~13v
2.为 ALERT 引脚提供3.3V 外部电压、此时 DSG 仍输出~13v、放电 MOSFET 仍处于导通状态
3.读取 SYS_STAT 寄存器、由于 CC_READY、它是0x80或0x00、但 OVRD_ALERT 是0
4.将0xFF 写入 SYS_STAT、DSG 输出0v、放电 MOSFET 关闭
5、读取 SYS_STAT 寄存器、由于 CC_READY、它是0x90或0x10、 OVRD_ALERT 是1
如果上述 观察结果正确,则作为次级保护器的外部警报有何作用? 例如,如果 ALERT 引脚的外部高电平,DSG MOSFET 将保持导通状态,除非 SYS_STAT 向 OVRD_ALERT 位写入1?
老虎