This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:OVPSET

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813419/bq24171-ovpset

器件型号:BQ24171

您好:

我设计的产品使用 BQ24171。在调试过程中、当 OVPSET 电压为3.2V 时、芯片仍然可以工作、OVPSET 未关闭、数据表中的 Vacov 描述的范围为1.57 (最小值)-1.63 (最大值)。请给我一些指导。 谢谢你。

我的原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图看起来合理。  只需确认一下、U302和 U308是 NMOS、是吗?  当您说 "芯片仍然可以工作"时、什么工作正常?   在 OVP 中、芯片 应 关闭 U302和 U308并打开 BATFET、以便将系统连接到电池。   此外、STAT 线路闪烁。   

    当我使用电源在 OVPSET 上强制大于1.63V 时、我的 EVM 进入 OVP。  可以试试吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我尝试使用电源将 OVPSET 引脚直接传输至3.2V、但未进入 OVP,请给出一些建议、谢谢!

    BR

    阳光明媚


        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    多个 IC 是否会发生这种情况?  

    当您向 OVPSET 施加3.2V 电压时、ACDRV 是否会降至 VDD=12V、而 VDD=12V 的电压不足以开启 NMOS FET?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    由于我在一段时间内没有听到您的声音、我假设您的问题已得到解决、我将关闭此主题。

    此致、

    Jeff