This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:睡眠模式与放大器;DCM 模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813339/lmr16030-sleep-mode-dcm-mode

器件型号:LMR16030

你(们)好

我的客户已使用 LMR16030将输出设计为5V/3A。

实际负载在250mA 至700mA 之间持续变化、这就是产品重复睡眠和 DCM 的原因。

即使产品中重复了睡眠模式和 DCM 部分、也需要确认 IC 是否不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的问题。

    您是否询问设备在模式之间切换了什么负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。