请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16030 你(们)好
我的客户已使用 LMR16030将输出设计为5V/3A。
实际负载在250mA 至700mA 之间持续变化、这就是产品重复睡眠和 DCM 的原因。
即使产品中重复了睡眠模式和 DCM 部分、也需要确认 IC 是否不是问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.