This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3150:WEBENCH 设计无法正常工作

Guru**** 2383490 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18504Q5A, CSD18540Q5B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813160/webench-tools-lm3150-webench-design-not-working-correctly

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件:CSD18504Q5ACSD18540Q5B

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在 WEBENCH Build It 原型板上构建了一个电源、该原型板基于 WEBENCH 实用程序提供的原理图。  电源设计为在15Amath 下从24V IN 输出5V 输出。  我当前正在使用12V 电源为输入电压供电、同时等待24V 电源电压的到达。  我只能从电源中获得大约1A 的电流。  当我将负载增加到1A 以上时、电压开始下降。  电流为1A 时、电源电压调节为5.33V。  在1.5A 时、输出电压降至5.2。  在1.9A 时、输出降至4.1V。

当我第一次构建原型时、我注意到开关频率高于 WEBENCH 指定的频率、大约为600kHz。 我已经尝试将 Cout 从68uF 陶瓷改为150uF 铝电解电容器、影响可以忽略不计。  我将 Ron 电阻器加倍、从84.5K 增加到169K、并略微提高了性能。  以上测量值来自169K Ron。  正如我在其他线程中看到的那样、我尝试移除了 CFF、但这几乎没有影响。

我使用了 WEBENCH 推荐的所有器件。  您能帮我弄清楚电路吗?  我需要从该电源获得至少8-10A 的电流。

零件、制造商、零件号、数量、价格($)、封装(mm²)、描述
CBST、Panasonic、ECPU1C474MA5、1、0.2、10.92、电容:470nF 总降额电容:470nF VDC:16V ESR:0 Ω 封装:1206  
CByp、Kemet、C0805C104M5RACTU、1、0.01、6.75、电容:100nF 总降额电容:100nF VDC:50V ESR:64 mΩ 封装:0805  
Cin、TDK、C3216X5R1H106K160AB、2、   mΩ、10.92、电容:µF μ F 总降额电容:4.2 µF VDC:50V ESR:1 封装:1206_180  
COUT、TDK、C5750X5R1A686M230KA、2.1.26、53.9、电容:µF μ F 总降额电容:120 µF  mΩ VDC:10V ESR:6.83m Ω 封装:2220  
CSS、TDK、CGA4F2C0G1H153J085AA、1.0.07,6.75、电容:15nF 总降额电容:15nF VDC:50V ESR:0 Ω 封装:0805  
Cvcc、Taiyo Yuden、LMK212B7225KG-T、1、03.3、µF、 µF  mΩ、电容:2.2 μ F 总降额电容:2.2 μ F VDC:10V ESR:1 μ F 封装:0805  
L1、Coilcraft、XAL1010-222MEB、1.1.71、159.6、L:2.2 µH DCR:2.6 mΩ IDC:32 A  
M1、Texas Instruments、CSD18504Q5A、1、0.33、55.2、VdsMax:40V IdsMax:50A  
M2、Texas Instruments、CSD18540Q5B、1、0.86、56、VdsMax:60V IdsMax:100安培  
Rfb1、Vishay-Dale、CRCW080510K0FKEA、1、001、6.75、电阻:10 kΩ 容差:1.0% 功率:125mW  
Rfb2、Panasonic、ERJ-6ENF7322V、1、0.01、6.75、电阻:73.2 kΩ 容差:1.0% 功率:125mW  
Rilim、Panasonic、ERJ-6ENF1371V、1.0.001、6.75、电阻:1.37 kΩ 容差:1.0% 功率:125mW  
Ron、Vishay-Dale、CRCW080584K5FKEA、1、0.01、6.75、电阻:84.5 kΩ 容差:1.0% 功率:125mW  
U1、Texas Instruments、LM3150mH/NOPB、1.16.62、8.8、
CFF、Samsung Electro-Mechanics、CL21C471KBANNNC、1、0.01、6.75、电容:470pF 总降额电容:470pF VDC:50V ESR:0 Ω 封装:0805  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为该设计附加原理图和布局。

    此外、您可能拥有的任何测试波形都很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。