This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:关于限流容差

Guru**** 2960810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814641/tps25221-about-current-limit-tolerance

器件型号:TPS25221

我有两个问题。

①Does 以下公式包括温度特性?

②Calculation 上面公式中使用的结果与下表中的电气特性值不匹配。

特别是 IO 的较小值与计算结果有很大的差异。

210kΩ RLIM=8 Ω、根据上述公式计算得出的计算结果(227mA (min)/261mA (nom)/294mA (max))与下表中的值有很大差异。

哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您发布的表是实际测试参数。

    上面的公式是设计公式、其中包括由温度和工艺引起的容差、但不包括电阻器容差。


    您一定可以参考上面的公式来选择电流限制值。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。

    我了解 到、该公式包括温度和工艺引起的容差。

    假设表的值是实际测试参数、 是否存在电流限制函数使用公式在计算值范围之外工作的情况?

    227mA (最小值)/261mA (标称值)/294mA (最大值)  max-min=67mA :计算值 R=210kΩ±0% ,包括温度和过程引起的容差

    225mA (最小值)/261mA (标称值)/297mA (最大值)  max-min=72mA :计算值 R=210kΩ±1% ,包括温度和过程引起的容差

    216mA (最小值)/261mA (标称值)/309mA (最大值)  max-min=93mA :计算值 R=210kΩ±5%,包括温度和过程引起的容差

    210mA (min)/                      / 370mA (max)  max-min=160mA :表中210kΩ 的实际测试参数、RILIM=8 Ω、-40℃≦Tj≦125℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您的担忧。

    我认为数据表"温度和工艺引起的变化"意味着影响内部电路精度的温度变化很小。

    [-40、125]是处于更严格条件下的高-低温度测试。

    表参数由数千个 IC 测试获得、 并由 TI 提供保护。  您也可以参阅公式 、也可以参阅第17页的表3。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。
    毕竟、保证表参数值与通过公式计算得出的值之间存在巨大差异的原因是什么?
    保证表参数值是否是由数千个 IC 测试测得的实际值加上裕度?
    如果是这样、我猜增加的裕度是值不同的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它考虑的是实际值、裕度以及 CPK 值。

    通常、我们可以承受几毫安的权衡。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我批准。  非常感谢!