This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2400:采用 TPS2400的过压保护控制器电路

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2400, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814558/tps2400-over-voltage-protection-controller-circuit-using-tps2400

器件型号:TPS2400
主题中讨论的其他器件: TPS25942A

您好!

我正在设计一个具有以下规格的电路。

输入电压5 - 6.2V

输入电流5A

输出电压5V

输出电压5A  

 根据 TPS2400数据表、使用 TPS2400 IC 可满足上述规格。  

我的问题是如何仿真基于 TPS2400的电路? (目前我正在使用 NI Multisim)  

是否有其他仿真软件可用于仿真基于 TPS2400的电路、或者是否有人可以为我提供 TPS2400 NI 仿真组件?