This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:VREF 禁用的条件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812925/bq24171-the-condition-of-vref-disable

器件型号:BQ24171

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 BQ24171并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.15 9.2功能图和 P.18 9.3.6加电、当 AVCC>3.6V 且 AVCC >VSRN+90mV 时 、器件退出睡眠模式并启用 VREF。

是否存在禁用 VREF 的任何条件。

尽管我为 AVCC 提供12V 电压、但 VREF 仍然被禁用。  

我想是禁用 VREF 的其他条件。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我不知道另一个禁用 VREF 的条件。  当您向 AVCC 施加12V 电压时、SRN (即电池电压)的电压是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的信息。

    此外、我确认施加 AVCC (12V)并进行反馈时的电压。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    我没有听到您的反馈、因此我现在将关闭此主题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我无法收到客户的任何反馈。

    我再次确认客户。

    收到任何更新后、我会再给您回复。

    感谢您的帮助和耐心。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我可以得到响应。

    客户可以解决这个问题。

    如前所述、SRN 高于 AVCC、VREF 未输出。

    请看下面。

    --
    我检查了电压并了解了情况。
     
    当 DC = 12V 输入时

    AVCC 电压由电阻器 R1和 D1降至11.86V。

    由于 SRN 端子为12V (PVCC 和 SW 短接)、

    由于电压高于 AVCC、因此未输出 VREF。

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一