This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:电压信息为 n#39;t 精确

Guru**** 2507975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815184/lm5064-the-voltage-information-isn-t-accurate

器件型号:LM5064

大家好、

将输入电压从41v 更改为55V (时间为10ms)

将输出电流设置为5A

延迟1s

将采样数设置为2048 (时间将为2s)

延迟2s

当我们测试55V 时、 有时 输入不准确(有时为53V )。

因此、我们需要检查 原因、是否设置采样 编号、器件在该时间内是否开始采样2048次? 因此  、该寄存器 尚未 更新、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    电压范围内的失配是否恒定? 您能否共享不同电压(例如45V、50V、55V 等)下的测量结果?  

    m、b、R 系数值是多少?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否与客户核实并更新。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很高兴知道这个。 您能否在解析后关闭此主题?

    此致、

    Rakesh