This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:单节锂离子电池充电器/不间断电源电路、无主机

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815731/bq25892-single-cell-li-ion-charger-uninterruptable-power-supply-circuit-no-host

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件:TPS61230

您好-

我正在设计使用 bq25892和 TPS61230的单节锂离子电池充电器和不间断电源。 TPS61230从 bq25892 SYS 引脚获取输出并升压至5.1V。 我不打算使用主机(仅限 bq25892默认模式)。

问题:

我最初在 bq25892 ILIM 引脚和 AGND 之间有一个787欧姆电阻器。 这是我在 WEBENCH 中犯的一个错误、随后将输入电流限制为0.5A。 我用56欧姆代替了它(我手头上的所有电阻)、这理论上将输入电流限制设置为6.96A。 重新加电后、系统消耗的电流总计为2.1A、而不是原始的0.5A。 在任一种情况下、我都很难在 SYS 引脚上获得足够的输出电流来支持我的 TPS61230 5.15V/2.1A (10.815W)输出要求。 我在当前设计中将 PSEL 引脚悬空。

由于我不使用主机、我很难理解当前输入选择。 根据我的 ILIM 电阻器和 PSEL 保持悬空、我应该具有3.25A 的电流输入限制、对吧? 在5V 输入时、这应该为电路提供16.25W 的功率。 当电池充电完成时、该电源应该几乎全部在 SYS 引脚上可用、对吧? 或者我是否缺少参数?

基本上、我想了解为什么在 SYS 引脚被加载时电路不会拉更多电流。

提前感谢、

~asfjahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asif、

    在使用小 ILIM 电阻器或对地短路的情况下、PSEL = GND 将输入电流限制寄存器设置为3.25A。 如果您有从输入电源到 VBUS 引脚的电阻连接、压降可能会导致 VBUS 引脚的电压低于5.0V。  如果它下降至默认 VINDPM 设置的4.4V、则充电器会钳制输入电流以防止进一步下降。  此外、您的电感器的饱和电流是否略大于3.25A?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。

    我将 https://www.mouser.com/ProductDetail/81-DFE252012F-1R0MP2 用于电感器、因此我认为它非常适合该任务。

    如果 PSEL 保持悬空、该怎么办? 数据表未指定。

    最后、SYS 引脚上的额定电流是多少?

    谢谢、

    -asfjahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asifjahmed:

    PSEL 不应悬空、因为它可能会悬空高电平或低电平。  从 SW 流出至 SYS 的最大电流为5A。

    此致、

    Jeff