This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM234:是否有任何最新器件可替代 LM234?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM234, LM4041-N, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815694/lm234-is-there-any-latest-part-to-replace-lm234

器件型号:LM234
主题中讨论的其他器件: LM4041-NTL431LI

客户已对 LM234进行了很长时间的测试、但事实证明、由于它是一款旧器件、因此价格过高。 作为电流源、是否有任何器件与 LM234兼容? 它们使用 LM234远距离感测温度。

请使用手机 â"扫一扫"x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我们的器件可以执行与 LM234类似的功能。 您的客户是否使用 LM234向 RTD 或其他温度传感器提供固定电流?

    如果您的客户需要电流源、他们可以使用 LM4041-N ADJ。 如果他们需要超精密电流源、可以使用 REF34。

    如果您的客户需要灌电流、他们可以使用 TL431LI。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marcoo、

    它们使用 LM234 进行远程温度感应。  LM234的输出电流 与绝对温度成正比、单位为开尔文。 我认为您提到的器件不合适。 您能帮您仔细检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    感谢您的解释。 它们使用 LM234作为温度传感器。 在该应用中、LM234的线性温度系数就是其优势。 我们不能直接替换此应用。 它们必须使用远程温度传感器。 我将把传感器组添加到该主题中。

    http://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/digital/overview/remote.html

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    您能否发送设计原理图、以便我了解哪种温度传感器最适合客户应用?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。 我会尝试获取原理图、但不确定他们是否愿意分享。 您是否有类似的温度远程传感器产品、如 LM234 (电流源)? 他们已经对 LM234进行了很长时间的评估和测试、因此我们最好能够提供类似的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo、

    感谢您提供信息。 那么、您意味着我们没有 LM234等其他电流源产品? 是否不需要引脚对引脚?