This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59208F:使用组寄存器亮度(GRPPWM)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59208F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813485/tlc59208f-using-group-register-brightness-grppwm

器件型号:TLC59208F

您好!

我尝试在“组亮度控制”模式下使用 TLC59208F 8位 FM+ I2C 总线 LED 驱动器。 到目前为止、我能够使用单独的 PWM 亮度控制将寄存器 PWM0更新为 PWM7的芯片。 与芯片的通信正常。 但是,当我尝试通过写入 GRPPWM 寄存器在“组亮度控制”中使用它时,亮度不起作用。

我将按以下方式初始化芯片:

  txdata[0]= MODE1_REG;      //要写入(0x00)的寄存器

  txdata[1]= 0x00;          //要写入寄存器的数据

  g_i2c_2.p_api->write (g_i2c_2.p_ctrl、&txdata[0]、2、false);  //写入从设备

  

  txdata[0]= mode2_REG;    //要写入的寄存器(0x01)

  txdata[1]= 0x08;          //要写入寄存器的数据

  g_i2c_2.p_api->write (g_i2c_2.p_ctrl、&txdata[0]、2、false);  //写入从设备

 

  TxDATA[0]= LEDOUT0_REG;  //要写入的寄存器(0x0C)

  txdata[1]= setLout0;      //要写入寄存器的数据

  g_i2c_2.p_api->write (g_i2c_2.p_ctrl、&txdata[0]、2、false);  //写入从设备

 

  txdata[0]= LEDOUT1_REG;  //要写入的寄存器(0x0D)

  txdata[1]= setLout1;      //要写入寄存器的数据

  g_i2c_2.p_api->write (g_i2c_2.p_ctrl、&txdata[0]、2、false);  //写入从设备

 

 

 

我将通过以下方式更新 LED 亮度以及打开和关闭的 LED:   

  txdata[0]= GRPPWM_REG;    //要写入的寄存器(0x0A)

  txdata[1]= 0x0F;          //要写入寄存器的数据

  g_i2c.p_api->write (g_i2c.p_ctrl、&txdata[0]、2、false);  //写入到从设备

 

  TxDATA[0]= LEDOUT0_REG;  //要写入的寄存器(0x0C)

  txdata[1]= 0xFF  ;      //要写入寄存器的数据

  g_i2c_2.p_api->write (g_i2c_2.p_ctrl、&txdata[0]、2、false);  //写入从设备

 

  txdata[0]= LEDOUT1_REG;  //要写入的寄存器(0x0D)

  txdata[1]= 0xFF;         //要写入寄存器的数据

  g_i2c_2.p_api->write (g_i2c_2.p_ctrl、&txdata[0]、2、false);  //写入从设备

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了更多的测试、并意识到当我写入 GRPPWM 寄存器时、无论我写入的值是多少、都会以百分比的形式应用到写入各个亮度寄存器 PWM0到 PWM7的值、这是在 LED 上看到的实际亮度。 例如、如果我将0xFF (100%)亮度写入寄存器 PWM0至 PWM7、并将0x0F 写入 GRPPWM、则最终亮度为50%。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们检查一下、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。

    从数据表中可以看到,"LDRx = 11:LED 驱动器 x 是独立亮度,组调光/闪烁可通过其 PWMx 进行控制

    寄存器和 GRPPWM 寄存器"、因此它对组 PWM 和单个 PWM 都作出响应、是多层的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。