This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576EVAL:LM5576功率限制

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815870/lm5576eval-lm5576-power-limitations

器件型号:LM5576EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5576

LM5576评估板上的功率限制是多少?  我已将其配置为33V 输出。  在负载电流为1A 时、它看起来是折返的。  输出电压折返、1.225V 基准电压也降低。  如果可能、我希望在33V 时获得2A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现使用了一个通用二极管代替续流二极管。  二极管已更改为肖特基二极管、我们现在能够获得满负载。