This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:VOUT (PRI)的 VCC 电源

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810709/lm5160a-vcc-supply-by-vout-pri

器件型号:LM5160A

尊敬的团队:

我的客户计划使用 VOUT (PRI)为 VCC 引脚供电。

这里有任何问题吗?   

负载是否足够、导致输出不稳定?

此外、它们还将设计 Vout (pri)=10V、Vout (sec)=5.6V。

Vout (sec)的建议虚拟负载电阻器是什么?

因为数据表在第26页上使用了2k 欧姆。

如何计算?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以通过二极管将10V 初级侧输出馈送到 LM5160A 的 VCC 引脚。 只需确保在所有条件下 Vin > VCC-ext。

    我建议在次级侧输出上使用6.2V 齐纳二极管来钳制空载时的电压。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的及时回复。

    我是否可以知道您为什么建议使用齐纳二极管而不是数据表中的2k Ω?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    数据表如何计算此2Kohm 电阻器?

    或者该电阻器基于 Try and Error?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    我可以发表评论吗?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    2k 电阻器是一个预加载电阻器、其值取决于变压器漏电感和其他参数、因此在所有运行条件下都涉及一些耗散。 但是、齐纳二极管仅在空载或极轻负载时钳制、因此可在其他负载条件下降低功率损耗。

    此致、

    Tim