This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:红外灯调光电流问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811187/lm3410-infrared-lamp-dimming-current-issue

器件型号:LM3410

尊敬的先生:

我们使用 LM3410来驱动四个红外灯。 我们的电流限制大约为0.19/0.36=527mA (输入电压范围:3.3V~4.2V)。

调整 PWM 后、测得的电流低于40%占空比、如下所示:

占空比10%电流8mA
               20%电流11mA
                30%电流85mA
              电流为40%、电流为115mA
              50%电流652mA
                …
              100%电流2A
占空比突然从40%增加到50%、达到500mA 以上。 此外、在摄像头测试期间、我们在夜视模式下打开红外、屏幕上会出现条纹。 后来发现它是由 PWM 控制的 IC 引起的。 现在、有必要将 PWM 更改为100%占空比。 这种现象将消失。 但是、当占空比为100%时、电流将达到2A、这是不可接受的。 请帮助我们了解可用于降低电流的方法。 谢谢!

红外灯的规格范围为1.8V、电流为1A。

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    您能否获得一些输入电压、输出电压、开关节点和输出电流的示波器图片?  如果 Rsns 为0.36欧姆、则调节不正确。  100%占空比应为0.53A。  您是否尝试过更高电压的标准 LED 负载。  红外 LED VF 在低电流和更高温度下会变得非常低。

    这是2MHz 版本的 LM3410吗?  该部件有一个最小占空比。

    散热器上是否有 LED?  他们的温度有多高?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们发现电流表以串行方式连接到线路电流。 如果将 PWM 占空比调整为50%或更多、则会出现大电流。

    如果电流表未串联、则没有问题。 我不知道该器件是否会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保电流表不会自动量程、或使用串联电阻器、在该电阻器上测量电压以获得输出电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、