This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反向电池保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492HC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814022/anti-reverse-battery-protection

主题中讨论的其他器件:LM3492HC

您好,社区

为了实现反向保护、I m 使用 P 沟道 MOSFET 和安装在栅极和源极之间的齐纳二极管。
加电时、我知道固有的体二极管首先开始导通、然后 MOSFET 并联。
我的问题是:如果恢复电流高,TRR 大,该二极管可能会损坏 我的直流/直流转换器?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    您是否正在使用特定的 TI 器件? 这将帮助我们将您的问题引导至最佳专家来帮助您。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我曾希望将 LM3492HC 用于汽车照明系统、  
    为了防止电池反向,我将使用 Pchannel MOSFET,  
    因此,如果体二极管具有高反向电流和大 TRR,会对转换器造成损坏?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    您能否向我发送您计划执行的操作的原理图和器件型号。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    我们没有收到您的回复、因此我们认为您可能已经解决了问题。  如果您回复、该主题帖将立即关闭并重新打开。

    谢谢 Tuan