This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410:对于一个 LED Vf=2.95且 I=1A

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815350/lm3410-lm3410-for-one-led-vf-2-95-and-i-1a

器件型号:LM3410

您好!

我尝试使用恒流 LED 驱动器。

我的输入为 Vin = 3.3V、PWM = 1kHz (占空比为0至50%)。 我想用1A 电流控制一个 LED (Vf=2.95)。

因此、我根据数据表进行设置、并遵循典型电路(r1=200m Ω)。

首先、我想 LM3410对我来说是一个很好的选择。 我需要一个恒定电流电路(可以是0.5A-1A)和 PWM 控制(1K 和占空比0-30%)。

2.我快速测试了它、但输出与 PWM 的脉冲不同。 我的占空比保持变化、但输出是一个恒定值(大约3V)。

  我的测试条件类似于图27 (数据表第27页的8.2.8)。 我还对 C、L 和 R1使用了相同的值。

  我可以对此电路进行任何仿真(例如 E.g、Tina)吗?

3.如果这不相关、您是否会推荐任何符合我要求的电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koho、

    LM3410是一款升压转换器。  它无法支持您的3.3V 至2.95V 应用。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但我的最大 VF 为3.3V、那么好吗? 好的,假设我使用两个 LED 2*2.95,那么它是否正常工作? 如果我真的想使用一个 LED、那么我可以在负载中添加更多电阻器吗? 这是不好的选择吗?

    我想确认输入 PWM 会以恒定电流进入输出 PWM。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koho、

    只要您不违反升压拓扑标准、那么您所做的一切都很顺利。  

    要回答您原来的上面问题2、...我们没有针对此器件的 TINA 仿真。  请对 LED 电流使用电流探头、以验证它是否遵循 PWM 输入。  它是将跟随 PWM 输入而不是输出电压的电流、因为它是一个电流控制器。

    谢谢 Tuan