您好!
我尝试使用恒流 LED 驱动器。
我的输入为 Vin = 3.3V、PWM = 1kHz (占空比为0至50%)。 我想用1A 电流控制一个 LED (Vf=2.95)。
因此、我根据数据表进行设置、并遵循典型电路(r1=200m Ω)。
首先、我想 LM3410对我来说是一个很好的选择。 我需要一个恒定电流电路(可以是0.5A-1A)和 PWM 控制(1K 和占空比0-30%)。
2.我快速测试了它、但输出与 PWM 的脉冲不同。 我的占空比保持变化、但输出是一个恒定值(大约3V)。
我的测试条件类似于图27 (数据表第27页的8.2.8)。 我还对 C、L 和 R1使用了相同的值。
我可以对此电路进行任何仿真(例如 E.g、Tina)吗?
3.如果这不相关、您是否会推荐任何符合我要求的电路?
谢谢