This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:PWM 占空比小于4.25%时出现闪烁问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170543/tps92691-q1-flicker-issue-when-pwm-duty-cycle-less-than-4-25

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92691

你(们)好。

我的客户使用 tps92691作为其头灯、当 PWM 占空比小于4.25%时、他们发现 LED 闪烁 Issie。 PWM 的频率为250Hz。 请告诉我可能的原因是什么?

红色是电流、黄色是 PWM。

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    从上面的波形可以看出、红色是输出电流、黄色是 PWM、我们可以看到不稳定的电流。 我们会进行一些调试并与您分享:

    1. 我们将 PWM 频率从250Hz 更改为200Hz、它不起作用、仍然闪烁。
    2. 我们将软启动电容从0.1uF 更改为10nF、但它不起作用。
    3. 我们更改了 COMP 网络、更改了 R (增加)和 C (增加和减少)、但它不起作用。

    我的支持需求:

    1. 我们不使用 DRRV 且仅使用 PWM 调光、您能告诉我如何在 Vin=13V 时获得稳定的输出电流吗?
    2. 哪些参数会影响 PWM 调光?

    谢谢!

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、您好!

    如果您是 PWM 调光、则需要使用 DRRV 驱动 PWM 调光 FET。  请让它们包含 FET 并重新测试。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    为什么即使没有 drrv 也能实现高 PWM 占空比? 我们只能通过 drrv PON 实现 PWM 调光? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我提到的、对于4.25%的应用、您需要具有 PWM 调光 FET。  它用于断开负载与输出电容器的连接、以便不对它们进行放电。  对于较低的 PWM 调光占空比、它将有更多的关闭时间、并且将对输出电容器放电。  您看到的是不使用 PWM 调光 FET 进行窄 PWM 调光的结果。  这就是我们推荐它的原因、我们首先为它设计了一个驱动程序。

    谢谢 Tuan