This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:有关功能/黄金映像的问题

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171465/bq40z80-question-about-functinality-golden-image

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

我已组装我们的定制 BMS PCB、其中包括 BQ40Z80。 以前、我遇到了一个芯片无法与 EV2400模块通信的问题、但现在我成功地管理了通过 SMBus 连接到 BMS 的问题。

当我在 Battery Management Studio 中使用 TOGGLE DSG FET 命令时、它确实会切换放电 MOSFET、但我可以看到正确的电压和为一个小电路供电。  

我有疑问的是、为什么在开始时断开 MOSFET 不接通。 默认情况下是这样吗? 在这种情况下、我是否需要开始处理"黄金映像"、设置所有参数等并将其编程到 BQ40Z80中?

此致、

Patryk Szczesny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Patryk、

    是的、您应该在 Mfg 状态 Init 寄存器中设置 FET_EN、以便监测计在启动时控制 FET。  根据黄金映像中的保护设置、监测计将自行切换 FET。 一旦完全配置监测计并且 FET_EN = 1、您将无法手动切换 FET。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Wayatt。 我现在正在阅读黄金映像的设置、您知道使用 bqStudio 的任何有用链接吗?

    此致、

    Patryk Szczesny。