This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2671:设计帮助和说明

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166658/lm2671-design-help-and-clarifications

器件型号:LM2671
主题中讨论的其他器件:LM2675

各位专家:

你好。 有关降压转换器的以下说明、请向您寻求帮助:

我们的 LM2671-5.0/NOPB 存在可用性问题、但设计(PCB 布局)还允许为 LM2671-ADJ/NOPB 器件提供反馈电阻器。 遗憾的是、我们也遇到了可用性问题。 问题包括:

1) 1)是否可以将 LM2671-3.3/NOPB 与3K6反馈电阻器配合使用以提供5.0V?

2) 2)是否可以在不更改电感器的情况下使用 LM2675-5.0/NOPB (我们仍然只需要500mA 输出)?

2A)是否可以将 LM2675-3.3/NOPB 与反馈电阻器配合使用? (作为1)

3) 3)是否可以使用 LM2675-ADJ/NOPB (注释为(2))?

我对使用反馈电阻器的担心是、数据表 可能并未说明 FB 引脚的整个情况
固定电压器件上的阻抗和可用性、以及可能对稳定性的影响。 我们可以容忍将输出电压增加到高达5.5V。

请提供帮助。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正确的做法是将固定3.3V 用于5V 输出电压与外部电阻器搭配使用;这不是最佳选择。

    内部分压器的绝对电阻可以高达+/-30%的变化。  那么、您的外部

    电阻器永远不会与内部电阻器匹配。  如果您能够容忍输出的较大变化  

    高电压和低电压、那么您或许可以让它为您工作。

    但是、我相信固定的5V 输出电压或 ADJ 选项都是您的最佳计划。

    您可以使用 LM2675器件。  最好是您的电感器具有更大的额定电流

    即使您只需要0.5A 电流、也是如此。  您能给我一个电感器的器件型号吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

     如果您有其他问题、可以创建新帖子。

    谢谢