This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:学习周期失败

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170232/bq34z100-g1-failed-learn-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好、TI、

我的电池电量监测计学习周期反复失败、每次更新状态似乎卡在04。 我哪里出错了?

我的装置还包括2节20Ah (每个256Wh)电池、这些电池与 BQ25703a 充电器芯片并联。 请参阅以下其他信息:

  • 我没有自动学习设置、但我有
    • 通过 BQ25703a 充电器芯片通过电源进行电池充电
    • 连接到  BQ25703a 充电器芯片系统输出的直流负载
  • 硬件的最大安全充电/放电电流为+/- 4A (C/10、其中 C = 40Ah)。
  • 电池为 LiFePO4、电池充电 ID =寿命

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    检查以下内容是否在学习周期中正确

    1.将充电电流设置为至少 C/5速率、但不超过 C/2速率
    2.将电池充满电。 对于充电终止、使用电流锥形法:
    •在当前锥形窗口的两个连续周期中,AverageCurrent()小于锥形
    电流和
    •在相同的时间段内、容量的累积变化> 0.25mAH /锥形电流窗口

    •Voltage ()是> Charging Voltage–Charging Taper Voltage。 发生这种情况时、的[CHG]位
    flags()被清除。 此外,如果 Pack Configuration 的[RMFCC]位被设置,并且 RemainingCapacity()
    设置为等于 FullChargeCapacity()。
    3.放松5小时,直到开始第一个 DOD
    4.将放电流设置为至少 C/5速率、但不超过 C/2速率。
    5.对 LFP 电池放电,直到它至少比终止电压低100mV
    6.再次放松5个小时,直到执行 DOD,这由清除 VOK 标志来指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    除了最低的充电速率到 C/5之外、所有这些似乎都是可以的。 如上所述、硬件的最大安全充电电流为 C/10。

    这是否意味着我们无法运行学习周期? 在 TRM 中、它提到了这一要求对于更大的容量来说不太严格:

    "放电 C/5恒定电流。 使用 C/5电流。 这是首选方法、可能会出现一些错误;
    但是、如果电流漂移过高或过低、则该周期可能会失败。 太低是在 C/10附近;太高是
    从 C/3到 C/2。 在这方面、较小的电池(<800mAh)的作用要小得多。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    专门针对学习周期、绕过实际硬件以获得正确的电流、以便在学习周期中充电。 确保正确检测到充电终止。

    确保硬件也允许在正常运行期间检测到正确的充电终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish、

    我们必须制作一些模板、但会让您了解其结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    学习周期完成后、是否需要在 C/5 (现场)充电以保持电量监测计精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在现场、它可以使用任何速率进行充电。 但是、确保锥形电流设置为低于充电电流、以确保正确检测充电终止。