请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25180 各位专家:
你好。
客户在 采用330mAh 电池的设计中使用 BQ25180、电池的最大充电电流为165mA。 它们将 ICHG_CTRL 设置为0x2A、这应允许以150mA 的电流充电。 一两分钟后、寄存器似乎复位回默认的0x05。 他们不会看到任何标志被升起来指示任何故障。 猜测可能是电池中的 NTC 存在错误。 电池没有发热、但是否有一个表中包含充电器用来确定电池是否过热或过冷的电压值?
请提供建议。
请保持安全。
此致、
乔塞尔