This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180设计计算器(修订版 C)有关 ICOMP 的问题

Guru**** 2393125 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171381/ucc28180-ucc28180-design-calculator-rev-c-question-about-icomp

器件型号:UCC28180

我的客户将设计计算器用于其 PFC 级设计、建议降低 Rsense、从而使 ICOMP 降至5.7V 以下。 工具计算出的当前 ICOMP 值为6.000V、但即使使用建议的 Rsense 值、6.000V ICOMP 值也不会改变!

如何计算 ICOMP 值?

工具中是否可能存在错误?

我附上了用于验证所有使用的参数的完整电子表格。

此致、

Walter

e2e.ti.com/.../Auslegung-UCC-700W.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    感谢您查询 UC28180。

    UCC28180专为通用输入85V~264V 交流而设计。 因此、如果您希望保持接近理想分流电阻值、则应使用85VAC 计算电流分流。 如果您在195V 交流电压下进行计算、则 ICOMP 将饱和以获得理想的电流感应电阻值、并且输入电流将失真。 因此、在您的情况下、您可能会考虑将 Rsense 降低到0.025、以确保 VICOMP 严格低于5.7V。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的反馈!

    我们能否在这方面改进计算器、使最佳 Rsense 值也取决于输入范围、因为我们一开始就将此数据馈送到工具中、但目前 RsenseOPT 值仅取决于线圈电流?

    或者、至少有一个小注释可以说明 RsenseOPT 仅对宽范围输入有效、如上所述。

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    感谢您提供宝贵的反馈、我们将在 Excel 计算器中明确包含该评论。

    此致、

    Harish