我的客户将设计计算器用于其 PFC 级设计、建议降低 Rsense、从而使 ICOMP 降至5.7V 以下。 工具计算出的当前 ICOMP 值为6.000V、但即使使用建议的 Rsense 值、6.000V ICOMP 值也不会改变!
如何计算 ICOMP 值?
工具中是否可能存在错误?
我附上了用于验证所有使用的参数的完整电子表格。
此致、
Walter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Walter、
感谢您查询 UC28180。
UCC28180专为通用输入85V~264V 交流而设计。 因此、如果您希望保持接近理想分流电阻值、则应使用85VAC 计算电流分流。 如果您在195V 交流电压下进行计算、则 ICOMP 将饱和以获得理想的电流感应电阻值、并且输入电流将失真。 因此、在您的情况下、您可能会考虑将 Rsense 降低到0.025、以确保 VICOMP 严格低于5.7V。
此致、
Harish