This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59650:我需要 TPS59650的 PSPICE 瞬态模型

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51650, TPS59650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169859/tps59650-i-need-pspice-transient-model-of-tps59650

器件型号:TPS59650
主题中讨论的其他器件:TPS51650

在使用之前,我将在项目中使用 TPS59650RST,然后需要通过其仿真来验证其特性。

那么、您能否为我提供 TPS59650RSLT 的 pspice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要对它进行研究。 我可以在一周结束前为您提供更多信息。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍在等待后端团队的响应、我将再次与他们联系。 我们通常不会收到关于旧器件的问题、下周我会再次联系。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    这是 SPICE 模型。

    e2e.ti.com/.../TPS51650_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您为我提供了 TPS51650 PSPICE 瞬态模型。

    但我需要 TPS59650 PSPICE 瞬态模型、请再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    这两个器件的 SPICE 模型是相同的;51650和59650之间的唯一区别是温度范围。 它们甚至具有相同的数据表。

    谢谢、

    特拉维斯